This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:无法下载用于 MSP-FETUIF 的 USB-CDC 驱动程序。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1320569/msp430f6736a-unable-to-download-usb-cdc-driver-for-msp-fetuif

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

此链接不起作用。 请帮助安装正确的 USB-CDC 驱动程序。

我正在使用 MSP4306736A 控制器和 MSP-FETUIF 调试器。 由于 USB-CDC 驱动程序不可用、因此在 Uniflash 中不会检测到该调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel:

    我认为您查找的驱动程序应该随 Uniflash 下载一起提供。 您之前是否下载过 Code Composer Studio? 该安装中也会包含驱动程序。

    或者、您不能使用 此处列出的 Windows 安装程序是有原因的吗? 请尝试给安装人员一个机会、如果有任何问题请告诉我。