This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:当系统据称处于 LPM4.5时、功耗高

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321477/msp430i2040-high-power-consumption-when-system-is-supposedly-in-lpm4-5

器件型号:MSP430I2040

您好!

我们围绕 MSP430I2040构建了一个传感器、当我们试图榨取每一位不必要的功耗时、我注意到该传感器在 LPM4.5模式下的平均消耗电流为90uA。 我怀疑系统只进入 LPM4而不是4.5。 因此消耗的电流约为70uA、外加一些杂散活性。

能否提供一些有关如何调试的指导?

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我建议使用我们的演示代码来排除软件问题。 那么、他们如何确保70uA 电流来自其硬件上的 MSP430?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、问题在于硬件方面。 一些基线电流通过上拉电阻器灌入。 谢谢。