This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 端口位始终保持 Quot (&quot);high&quot (&quot)

Guru**** 2605365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321302/port-bit-stays-high-always

我将为 MSP432创建一个程序、并制作端口4.0-4.7输出。 我将 LED 连接到它们以二进制显示数字、但 PORT4.2始终具有高电压、因此即使不应出现该情况、它也会点亮 LED。 这是一个简单的代码、所以我检查了它、一切都正常、所以我不知道为什么会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  

    您能提供更简单的背景信息吗? 您是使用专用 EVM 还是您自己的定制硬件?  

    -杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪款 MSP432?