This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430-FR6047我对 i2c 端口连接有疑问。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321510/msp430fr6047-msp430-fr6047-i-have-a-question-about-i2c-port-connection

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

你好

我对 i2c 端口连接有疑问。

我知道为了使用 TI 的 USS、我只需要连接 EVM430-FR6047的 I2C IRQ/SDA/SCL 引脚、这会起作用。

目前、我们的电路板使用 I2C 引脚连接到 EVM 430-FR6047的 COMM_IRQ / COMM_SDA / COMM_SCL、如下所示。

此外、如果您查看 USS Connection、则仅会显示如下所示的"Waiting for device"、而不会显示正常的 connected 消息。

EVM LED

LED1 -关闭

LED2 -关闭

LED3 -红色

D201 -绿色

D202 -绿色闪烁(处于以下状态)

D203 -关闭

POW_SEL - ezFET (中间位置)

如何建立与 USS 的正常连接?

为了便于参考、在正在开发的 MSP430FR6047电路板上、按照如下所示、将 MSP430FR6047芯片连接到 COMM_IRQ/COMM_SDA/COMM_SCL。

此外、定制板和 EVM 都是在提升了 FW 的情况下运行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已拉高电路板上的 I2C?