This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:初始化仿真器时出错:MSP-FET430UIF 已在使用中

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321313/msp430fr6989-error-initializing-emulator-msp-fet430uif-is-already-in-use

器件型号:MSP430FR6989

您好、我一直在尝试使用我的 MSP430、但是每当我尝试调试程序或将程序刷写到板上时、我总会收到一个错误:仿真器初始化错误:MSP-FET430UIF 已在使用、并且我无法更改当前加载到板上的程序。 我已经阅读了有关此问题的每个论坛主题-更改构建属性以清除所有内容、重新安装 CCS、重新安装 Linux 等、问题仍然存在。 我根本无法理解如何解决这个问题、或者其他一些线程(12年以上)讨论的是 dll 不兼容或其他进程正在使用 COM 端口。 如何才能最好地更正此错误? 我已经在我的机器上设置了双引导、并且在 Linux 和 Windows 中的 CCS 上也出现了同样的错误。 我要疯狂地尝试把这个弄明白。 感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过仅运行 Windows 系统 PC? 不确定它是否与双引导系统有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已在 Windows 和 Linux 上安装了 CCS、两者都收到相同的错误、

    很清楚,它在单启动机器上工作,(即仅安装了 Windows 的机器)然而,在机器上,我正在使用它有问题,无论是引导到 Linux 还是 Windows ,这是驱动我疯狂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功了、运行 μ~/ti/ccs/install_scripts/install_drivers 后