This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP6047 USS 多点校准

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1315630/msp430fr6047-msp6047-uss-multipoint-calibaration

器件型号:MSP430FR6047

1.我有两块 TI EVM6047板和 Audiowell 流量管,我已经校准了一个 Audiowell 流量管低流量和高流量,生成了头文件和编译代码

2.对于第二流管,我使用了第一流管校准文件,发现低流量和高流量不匹配

我需要对所有流量管进行内校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    只要两个流量管之间的硬件设置相同、就不需要单独校准每个流量管。 可能有一些很小的差异、但您不应看到同一两个流量管之间存在重大差异。  

    您似乎可以正常执行对两个器件进行编程的步骤。 您是否曾尝试连接到 USS GUI 并将相同的参数应用于两个流量测定管、然后检查 ADC 捕获结果看起来是一样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经执行了上面提到的步骤。  两个流量测定管的 ADC 捕获看起来相似。 但从两个流量管测得的体积不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设两个试管相同、我是否正确?

    如果它们是相同的试管、您应该能够对两者使用相同的参数。 您可能需要稍微调整仪表常数以对其进行微调。 如果两个管的 ADC 捕获结果看上去都不错、则可以继续调整仪表常数。  

    是否根据 USS Academy 中显示的良好示例查看了 ADC 捕获?