This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:高侧 SVS 和 SVM 方框图说明

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1320895/msp430f6779a-description-of-diagram-high-side-svs-and-svm

器件型号:MSP430F6779A

来自用户指南(第105页)

我没有 找到 "高功率模式"的描述

请解释  "高功率模式"。 这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于换个词的 全性能模式中。 您可以参阅用户指南中的第2.2.9节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果高功率模式意味着全性能模式
    当 SVSHMD = 0时、它应该没有来自 SVSHRVL 的 POR 是正确的?

    但是从我的测试 SVSHMD = 0开始、POR 可以在 SVSHRVL 之后发生。

    因此、我认为图中的高功率模式并不意味着与正常或全性能相同、而是意味着 MCU"AM、LPM0、LPM1"
    如下面的重点内容所示。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为你的立场是正确的。 因为我发现 全性能模式取决于 SVSHFP。 根据图2-5、 高功率模式对于 SVSHFP 是不同的、因此它应该是 CPU 电源模式