如何配置 SVSH 寄存器、以防止在 VCORE3 (AM)= 3时电压下降< 2.4V?


有一个问题、即采用 VCORE3时、我们的 DVSYS 可完全上升至2.4V。
但之后、使用 VCORE3时、DVSYS 可下降< 2.4V。
因此、我在下面有2种配置来解决该问题。
配置#1。
SVSHPE = 1
SVSHRVL = 3、SVSMHRRL = 4
SVMHVLRPE = 0
SVMHOVPE = 0
PMMCORE = 3
当 DVSYS 上升>= 2.4V 时、该配置是正确的(在工作区域中)。
但当 DVSYS 下降并保持在2.17V 至2.39V 之间时、这使得 MCU 在建议的范围之外运行。

配置#2。
SVSHPE = 1
SVSHRVL = 3、SVSMHRRL = 4
SVMHVLRPE = 1
SVMHOVPE = 0
PMMCORE = 3
当 DVSYS 上升>= 2.4V 时、该配置是正确的(在工作区域中)。
并且当 DVSYS 压降并保持在2.17V 至2.39V 之间时也进行校正、这是因为当电压下降到低于2.4V 时、它使 POR
但 SVSHRVL 和 SVSMHRRL 之间的迟滞不存在。


哪种配置正确或有任何其他建议?