This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:使用 BOOST-BoosterPack -红外(IR) IR 插件模块进行 IR 收发器开发

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321626/msp430fr4133-ir-transceiver-development-with-boost-ir-infrared-ir-boosterpack-plug-in-module

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:IR

您好、TI 团队:

我们正在研究基于 IR  收发器的新项目。 所以、我们希望 为 POC 开始下电。  

我们在 TI 网站上的 BOOST-BoosterPack -Infrared (IR) IR 插件模块下面找到了该器件。

1.请建议 基于 MSP430FR 控制器的 EVK 开始 与 BOOST IR 插件模块集成。

2.在具有 MCU MSP430FR 的 POC 之后、我们需要使用 AM6254处理器来实施该 IR 收发器功能、因此请确认并 与 AM6254分享您对 IR 接收器支持的反馈。

3.我们 还检查了 MSP430 IrDA 也适用于 IR 收发器、因此请阐明   采用  MSP430FR 开发 IR 收发器与 MSP430C112开发 MSP430C112之间有何差异 ? 提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只想评估 IR、可使用具有演示代码的 FR4133。  

    对于 AM6254、您可能需要为其创建一个新主题。

    建议使用 MSPM0创建新设计、您还可以查看用于 PIR 的类似设计

    https://www.ti.com/lit/an/slaaef6/slaaef6.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只想评估 IR、可使用具有演示代码的 FR4133。

    >>请提供基于 FR4133的 EVK 器件型号、以便使用 IR 进行评估

    我们 还检查了 MSP430 IrDA 也用于 IR 收发器、因此请阐明   采用  MSP430FR 和 MSP430C112进行 IR 收发器开发之间有何差异? 提供更多详细信息。

    >>>我想补充一点、我们的应用是基于 IR 远程控制器的、因此 请说明   使用 MSP430FR 和 MSP430C112进行 IR 收发器开发之间有何差异? 提供更多详细信息。 我们已检查 MSP430C112中是否支持 IrDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供基于 FR4133的 EVK 器件型号,以便使用 BOOST-EVK 进行评估 IR

    您可以使用 MSP-EXP430FR4133、 

    Unknown 说:
    MSP430C112

    不建议使用此类旧器件创建新设计、如果 FRAM 不是必须使用的、我建议使用 MSPM0器件。