This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430-FR6047使用 MSP-FET

Guru**** 2605375 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1315615/msp430fr6047-evm430-fr6047-use-msp_fet

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好  

我尝试直接烧写到 MSP、而不使用 EVM 的功能。
这就是我购买 MSP-FET 的原因、将其连接到 EVM 并将 EVM 置于外部模式。

我的计算机上安装了 CCS 和 BSL-scripter

我能否获得有关如何将.txt 文件或.c 文件直接烧录到它的指导?

我可能不够清楚、我很乐意提供详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    您以前是否曾使用 CCS 对器件进行过编程? 这个过程应该是简单的。

    连接并插入硬件后:

    1. 启动 CCS
    2. 导入 USS 示例工程(或您希望刷写到器件上的任何工程)。 USS Demo 项目是首先测试设置的理想选择、因为应该针对 MSP430FR6047对其进行正确配置。  
    3. 构建您的项目(右键点击项目名称并选择"Build")  
    4. 将项目刷写到器件中。 (转到 Run -> Load、并选择刚刚构建的应用)。

    如果要在目标器件上调试项目、可以转到"Run"->"Debug"。 然后在此处查看 CCS 用户指南中的调试指令: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#building-and-running-your-project)。  

    如果您在这些步骤中遇到任何错误、请告知我们。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的答复
    我不是故意的,
    我知道如何在 MSP/EVM 处于 eZFet 模式并直接连接到计算机时使用 CCS 进行烧写。

    但是、当我按照我展示的图片连接 MSPFET 时、我无法烧写。
    以下是我在电路板不同状态下遇到的错误:
    eZFet

    外部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    通过 MSP-FET 进行编程时、如何为 EVM/器件供电?

    您 可以直接通过 J2提供3.3V 电压、或者如果您插入 板上的 USB 连接器、则可以通过这种方式为器件供电。 我还会拉取 J3上的接头、以防止 EZFET 发生干扰。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我尝试使用 MSP-FET 进行编程的 EV 板情况。
    外部电源
    而跳线如图所示。
    MSP-FET 连接 EV 中的 J34和计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    看起来您没有通过该图中的 J33供电。  

    POWER_EXTERNAL 模式期望您在该接头上输入电源(通常为3.3V)和接地。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定
    因此、我想澄清一点、如果我将 EV 板置于外部模式并将外部电源连接到 J33、可以使用 CCS 和 MSP-FET 烧写 MSP 吗?

    如果我将 EV 板置于 JTAG 模式、我也可以使用 CCS 和 MSP-FET 烧写 MSP、而无需外部电源?
    它们之间有什么区别?

    或者、烧录映像没有区别、JTAG 用于调试 MSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    您还可以将开关置于中心位置(eZ-FET)并连接 USB。 如果这样做、我会移除 J3上的跳线。 或将开关设置为 JTAG VCC 并使用 MSP-FET 尝试供电。

    您显示的第二个误差似乎是电源电压误差。 MSP-FET 将检测引脚4上的目标电源电压、如果不存在、则会产生该误差。

    如果之后仍然无法刷写(并且再次接收到第一个错误)、我会尝试首先刷写一个通用示例工程、以验证它不是工程设置问题。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您不能正确理解我
    我想使用 MSP-FET。
    我的问题是、当开关处于 JTAG 模式和外部模式时、我能否同时使用它来进行烧写?
    这两个刻录选项之间有何区别?

    第二个问题、为什么在 eZFET 模式下进行刻录时建议删除 J3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。