This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:用于 SEE 和 TID 辐射测试/报告的偏置(电压)、温度和配置详细信息是什么?

Guru**** 2760715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1322500/msp430fr5969-sp-what-are-the-bias-voltage-temperature-and-configuration-details-used-for-the-see-and-tid-radiation-testing-reports

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好的专家

有人能否在相应的辐射测试报告中提供有关施加的引脚和电源电压、环境和/或结温以及器件配置的更多详细信息?

SEE 或 TID 报告中都没有太多细节。

感谢您的帮助!

此致、

吉姆 B