This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:器件描述符请求失败

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1322132/msp430f5529-device-descriptor-request-failed

器件型号:MSP430F5529

您好!

几年来、我们一直在器件上使用 MSP430F5529。

在过去的一年里、我们 的 MSP430控制器偶尔会出现"Unknown USB Device (Device descriptor Request failed")。

评估套件也会发生这种情况。

无论运行的是什么 FW、都会发生这种情况。

有2种类型:

-操作期间,笔记本电脑/电脑保持空闲状态一段时间。

-在系统启动期间。

唯一的解决方案是关闭 MSP430并再次连接它、但这 在我们的机器上是不需要的-我们需要稳定的 USB 通信。

对如何诊断和解决问题有任何建议?

谢谢!

阿姆农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道它是故障设备的哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定版本的具体含义、但会在不同的电路板 设计中发生-所有这些设计都基于  MSP430F5529。
    我需要检查 其他电路板上的版本、但至少其中一个  版本是版本 K。
    版本是否与此问题相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的版本是设备上的标记。 版本 K 应为如下所示的最新硬件版本

    它只是基于勘误表的 USB10和 USB12错误可能会导致这个问题

    https://www.ti.com/lit/er/slaz314ad/slaz314ad.pdf