This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:获取校验和

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321700/msp-gang-get-checksum

器件型号:MSP-GANG

您好!

是否有办法以编程方式获取代码的校验和?

我正在使用 LabView、想要访问所选图像或至少显示在接口上的图像的校验和。

我看到过一个函数"MSPGang_MSPGA" Get_Code_Info、但我无法使用它。

提前感谢您的帮助

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将在 GUI 中显示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 是的、我知道它显示在 GUI 中、但我想在不打开 GUI 的情况下获得它。 由于可从 GUI 访问该代码、因此我希望 LabView 能够通过调用某些函数来获取该代码。 原因是、如果更改了图像、我必须对其进行验证、并且我不能要求客户现场的操作员打开 GUI。

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以使用 msp-gang.dll 来执行此操作、方法是使用命令 MSPang_Mspgang.dll Get_Code_Info。

    更多信息、请参阅 MSP-GANG 的用户指南、MSP-GANG 安装文件夹中包含一些演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。 我刚刚意识到、 我可能对代码校验和以及图像 CRC 感到困惑。 对我来说、目标是获得程序员内部映像存储器的映像 CRC。 我签入了示例、但找不到任何可以访问的示例。 我不知道 ReadImageBlock 是否起作用、但在本例中、我应该知道 CRC 的字节索引。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我不运行 DLL 演示、它应该可以由 Microsoft Visual Studio 打开。

    您可以使用一些代码来生成 CRC、如下所示

    #define CRC32_Poly 0xEDB88320
    uint32_t 软件 CRC (const uint8_t * data、uint8_t length)
    {
    uint32_t ii、jj、byte、crc、mask;

    CRC = 0xFFFFFFFF;

    对于(ii = 0;ii <长度;ii++){
    字节= data[ii];
    CRC = CRC ^字节;

    对于(jj = 0;jj < 8;jjjj++){
    掩码=-(CRC & 1);
    CRC =(CRC >> 1)^(CRC32_Poly_MASK);

    返回 CRC;