This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:关于 EVM430-FR6043算法的问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1322091/evm430-fr6043-question-aboue-evm430-fr6043-algorithm

器件型号:EVM430-FR6043

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我在文档"MSP430FR604x 超声波液体流量测量算法详细说明"中有两个问题。 这是如何计算以 dToF 为单位的采样率吗?

另一个问题是如何设置​​这些系数的具体值? 例如阈值、它用于何处?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    采样率是您在 USS GUI 中突出显示的数字。 因此、在这个公式中、您应该能够将采样率设置为1MHz、以计算 DToF。

    至于这份文件中的系数,我正在与我们的中国团队合作回答,因为我目前找不到这份文件的英文版。 请预计2天内回复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    Unknown 说:
    另一个问题是如何设置​​这些系数的具体值? 例如,阈值,它用于何处?

    μ 是包络交叉阈值。  在软件中通过 μ 计算阈值。

    tadc_delay 应该是脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙。  

    δik 在第8页中的第1点计算得出。  

    fsample 为 ADC 采样频率。

    常数应为 absTOF 额外延迟。  

    此致、

    现金豪