This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:下载 BSL 代码时、评估板上的闪烁 LED 测试不起作用

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321984/msp-exp430fr5969-blink-led-test-on-eval-board-doesn-t-work-when-downloading-the-bsl-code

器件型号:MSP-EXP430FR5969

您好!

我一直在使用 code composer 并已经对闪烁 LED 测试进行了测试、而且在我看到 LED 闪烁时运行正常。

然后、我尝试使用 BSL 脚本程序工具中的闪烁 LED BSL 代码。 我看到看上去一切正常(验证正确的 CRC)、并且 LED 亮起、但不闪烁。

我做错了吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查您的应用程序的起始地址是否为0x4400? 您是否要使用为什么下载 FR6989的映像?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它的起始地址为0x4400 (见下文)...

    这是从 BSL 脚本程序,其中我得到引用的 FR6989 ...

    加载 此值后、我仍然看到 LED 亮起。 我只是看不到它闪烁。

    我还直接在 code composer 中生成了.txt BSL 文件、并获得了相同的结果。

    这是从 code composer 生成的 blink_led.txt 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为我发现了这个问题。 正如我提到的、LED 亮起、但我没有意识到它闪烁得太快、用我的眼睛很难看到。 我在《BSL Scripter 用户指南》中看到、使用 SET_PC 运行应用程序可能与从 code composer 运行应用程序不同