This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:MSP430FR50431 -定制板

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP430FR6043, MSP430FR50431, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1322704/msp430fr50431-msp430fr50431---custom-board

器件型号:MSP430FR50431
主题中讨论的其他器件: MSP-FET、MSP430FR5043、MSP430FR6043

您好!

我们设计了一个包含 MSP430FR50431的
我正在尝试弄清楚可以烧录它或在 MSP 配置中更改特定参数的所有方法。
我会写下我所知道的(如果是错误的、请告诉我)。
我想请您添加选项。

1) 1)通过计算机并借助我拥有 MSP-FET 的外部工具将其烧录并使用 CCS。

我希望尽可能详细!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    可以使用外部工具在计算机中烧录 MSP-FET、或者、您可能还需要查看 MSP-GANG。 在该产品页面中、您可能会注意到 MSP430FR5043不受支持、我认为这只是一个拼写错误、因为 MSP430FR6043和 MSP430FR5043之间的唯一区别是 LCD 支持。 您还可以在产品页面上找到用户指南和培训视频。

    刷写 MSP430FR5043的另一种方法是通过 BSL 接口。 我可能已将本文档链接到您 Ido、但仅限于 《MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南》。 使用 BSL 命令和 BSL 主机来发送这些命令以及关联的数据、您可以使用新数据更新器件存储器。 简而言之、BSL 编程过程将涉及将 MSP430连接到另一个器件(BSL 主机)、从而通过 BSL 接口发送命令(即 MSP430FR50431的 I2C)。 这些命令包括写入器件存储器的命令、使用该命令、您将能够将新的应用程序映像写入器件。 有关这方面的更多具体信息、请  参阅上面链接的 BSL 用户指南、MSP430FR50431用户指南(请参阅第1.11和7.4节)和 数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDO、

    我还想添加这份文档: MSP430硬件工具用户指南。 这里提供了一些有关 MSP-FET 和系统内编程的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    所以我写的第一种方法应该可以起作用了。

    关于 BSL、你能否更详细地说明 BSL 主机是什么意思?

    我知道我需要通过命令将 MSP 切换到 BSL 模式、还需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    BSL 主机是连接到 MSP430的 BSL 接口的更大处理器、在本例中则是 I2C 接口。 它需要能够向 MSP430发送命令、还需要包含写入 MSP430以便重新编程的必要信息。 使用 BSL 命令、您可以向器件存储器的特定部分写入数据、因此您不一定需要 BSL 主机来存储整个应用程序映像、但我确实认为大多数客户在使用 BSL 时都会这样做。

    可以使用软件或硬件触发器将 MSP 置于 BSL 模式。 使用软件只需要在项目的一部分中插入一个代码片段、而在该代码运行时、器件将启动以进入 BSL 模式。 硬件触发只涉及将 BSL 调用引脚拉高或拉低(我认为这是可配置的、但请参阅上面的 BSL 用户指南以了解详细信息)、然后您的器件将进入 BSL 模式。

    进入 BSL 模式后、您将能够发送一条连接命令来开始与 MSP430进行通信、然后应该能够开始发送其他命令、例如写入存储器。