This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323475/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

你好。

我已经按照 Eddie LaCost 先生的指导在下面的主题中对板进行了越来越多的修改:  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/772349/msp430fr6047-demo-application-for-msp430fr6043-kit

跳线的设置也与上述线程中所述完全相同、但遗憾的是、我无法在示波器上看到激励脉冲(发送脉冲)。 您能告诉我吗? 如何解决此问题?

最初我填充了1uF 而不是1nF、之后我已经意识到并在 R80和 R75上焊接了1nF。 我希望 EVM 仍然存在、并且没有由于不同的电容值而损坏。

R77和 R78 --> 330欧姆  

R76和 R79 --> 0 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal:

    我认为将焊接在值较大的电容器上不会损坏 EVM。

    您如何探测激励脉冲?您在设备上的什么位置探测这些脉冲?  您应确保在 Eddie 连接其换能器的位置对器件进行探测。 如果您在此处进行探测但无法查看激励脉冲、则应尝试探测 MSP430FR6043引脚、以查看器件引脚是否有任何激励。 如果可以在此处看到激励、则表明信号未正确连接到引脚、应检查焊接情况。  

    如果在直接探测器件引脚时无法看到激励信号、则存在两种可能:软件无法正确生成激励脉冲、或者器件可能已损坏、因此器件无法再正确创建信号。 您可以通过调试软件并检查代码以启动捕获并运行 USS 算法、找出问题所在。 请使用我们的代码示例之一 FR6043模板示例或水演示代码执行此操作、以消除软件未正确设置的可能性。