This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:评估板显示在 DNS 通道中未检测到信号。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323461/evm430-fr6047-evaluation-board-is-showing-no-signal-detected-in-dns-channel

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我正在尝试对一对2MHz 传感器进行零流量漂移测试。 我已经使用此电路板进行了多次测试、没有出现任何问题、但在一次测试运行中、我错误地忘记在所用的流量管中添加任何液体。 现在、评估软件会显示"未在 DNS 通道中检测到信号"错误、即使将水装回流量测定管。 它显示的 ADC 捕获(见上图)表示它只读取 UPS 信号。

我已经尝试调整配置、甚至多次重新启动软件、但问题仍然存在。 有任何关于如何解决此问题的建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasief,

    我之前曾遇到过类似问题几次、但这些问题始终通过关闭/断开我的设备一小段电源、然后重新连接来解决。 有时、使用 CCS 再次刷写我的器件会有帮助。

    观察您的 ADC 捕获可以看到、DNS 通道上似乎有一个信号、它只是在激励周期的持续时间内保持高电平。 是否存在短路导致其保持高电平? 您可能需要缩短脉冲启动和 ADC 捕获之间的时间、以便在 ADC 捕获窗口中查看该波形的更多内容、这可能会让您对此处发生的情况有更深入的了解。

    错误代码生成机制并不完美、所以虽然对它们进行跟踪很重要、但在这种情况下、问题似乎并不是没有信号。