This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:can't 使 MSP-GANG 软件以 WPF 格式运行。

Guru**** 2605395 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323264/msp-gang-can-t-get-msp-gang-software-to-work-in-wpf-format

器件型号:MSP-GANG

您好!

我正在尝试创建一个将使用 MSP-GANG 的程序、我已经构建并使用 C#代码示例对一个电路板进行编程。 我现在尝试创建一个 WPF 应用、添加 msp-gang.dll 后显示"System. BadImageFormatException:尝试加载格式不正确的程序。(0x8007000b )"。 我使用的是 Visual Studio 2022 .Net6.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    有关为 MSP-GANG 编写脚本的信息、请参阅《 MSP-GANG 用户指南》。 具体而言、您可能需要查看第4部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要将构建配置从 x64更改为 x86。 感谢您的帮助