This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:为什么未使用的复位引脚设置需要设置内部 R 和上拉电阻器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323179/msp430f6779a-why-unused-reset-pin-setting-need-to-setting-internal-r-and-pull-up

器件型号:MSP430F6779A

在用户指南中、如果不使用 RST 引脚、 我有2个问题、

1.如果设置 SYSNMI = 1、禁用复位功能、是否必须设置内部电阻器使能(SYSRSTRE = 1)和上拉 (SYSRSTUP  = 1)? 为什么呢?

2.如果设置 SYSNMI = 1、禁用复位功能、 是否可以设置  SYSNMI = 1以及内部电阻器使能 (SYSRSTRE = 1)和下拉 (SYSRSTUP = 0)会怎么样?  出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S:

    这些建议针对您的设计中是否完全未使用引脚的情况。 如果您打算将该引脚用作 NMI、那么您也可以使用下拉。

    对于未使用的引脚: 您需要上拉、因为如果该引脚设置为悬空、则可能会意外触发 RST/NMI、如果它连接到 GND、则会强制执行复位。 上拉可使 RST/NMI 保持高电平。

    如果您打算使用 NMI 功能、您可以通过上拉或下拉进行任意组合。

    此致、
    卢克