This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:对任何程序的更改都未反映在 CCS Cloud 上

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321011/msp430fr2433-no-changes-to-any-program-are-being-reflected-on-ccs-cloud

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433

您好!

我正在 CCS Cloud 上运行 MSP430FR2433项目。  我无法反映我自己项目程序的任何更改、甚至使 LED 闪烁。 重新加载浏览器时,更改将最终反映出来。

问题是什么? 或者步骤是否不正确?  情况和问题案例如下。

  • 情况
    • 用户评论: Google Chrome
    • 电路板: MSP-EXP430FR2433
    • 项目: Blink LED
    • 内容:将 Lighing LED1(P1.0)更改为 LED2 (P1.1)
  • 案例1 (工作状态不佳)
    • 将  GPIO_PIN0更改为  GPIO_PIN1
    • 点击"Debug Project"和"Continue"
    • LED 1 突出(工作效果不佳)
  • 案例2 (工作状态不佳)
    • 首先单击"Clean Project"
    • 将  GPIO_PIN0更改为  GPIO_PIN1
    • 点击"Debug Project"和"Continue"
    • LED 1  突出(工作效果不佳)
  • 案例3 (良好工作)
    • 首先单击"Clean Project"
    • 反射铬浏览器
    • 将  GPIO_PIN0更改为  GPIO_PIN1
    • 点击"Debug Project"和"Continue"
    • 最后、LED2 采用 ping 模式(工作正常)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来像是一个 CCS 云问题。 我将该线程移至 CCS 组织以寻求帮助。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我无法反映我自己项目程序的任何更改、甚至使 LED 闪烁。 重新加载浏览器时,最终更改会反映出来。

    我可以重现此问题。 如您所述、需要进行刷新才能重新解决问题。

    我已经提交了一个有关此问题的错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11633

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma-San、此问题已修复且 CCS Cloud 已更新。 感谢您的耐心。