This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:MSP430FR50431 -读取寄存器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1322324/msp430fr50431-msp430fr50431---reading-registers

器件型号:MSP430FR50431
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5043、、、 MSP430WARE

您好!

我们有一个包含 MSP430FR5043的定制超声波板、可用于夹式水读数。

我需要使用​​流值的值和 ADC 的数据。

我会向自己说明有一个日志记录选项、然后它会将有关 UPS DNS 信号的信息导出给我。

为了导出 ADC 信息、我需要联系哪些寄存器?  我添加我发现的内容。

为了获得流量数据的相关信息、我应该联系哪个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    由于 MSP430处理 ADC 采集信息并输出 DToF、ATOF 等、我们没有命令用于收集 ADC 采集信息、并且没有预计客户会在生产中输出 ADC 采集结果。 请查看 器件系列用户指南的第34章 、以查看与 ADC 相关的寄存器。 您将能够访问应用程序代码中的 ADC 结果寄存器、并使用设计中选择的通信外设将其发送出去。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助日志记录 ADC 文件、我可以确定信号是否良好。

    所以我不太明白、您声称通过命令是不可能实现这一点的-那么我发送了什么命令呢?

    您建议通过什么方法来获取有关 ADC 的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我误解了您说您使用的是自定义板、而您使用的是日志记录:

    您认为您当前正在使用连接到 USS GUI 的 EVM430FR6043或 EVM430FR5043来执行自动记录吗?

    在您的原始问题中、我想您曾说过您当前正在使用定制硬件。 使用自定义硬件时、除非实施了 HID 桥功能、否则无法像以前那样执行数据记录。 如果您已经实现并编辑了 HID 桥来处理您的 PC 和 MSP430之间的流量、您就能够完成此操作、但是我认为情况并非如此。 请更正我的错误。

    如果您正在使用定制硬件并希望使用模板示例代码查看 ADC 捕获信息、则需要手动保存 ADC 捕获数据、然后使用 UART 或其他串行通信接口进行输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我当前正在使用 EVM430FR6047、但我要计划一个定制板
    这就是我之所以提出这个问题的原因、因为通过使用 USS、我可以轻松地导出 ADC 捕获


    我想要理解的是、我需要发送哪个命令以及 MSP 中的哪个寄存器才能获取此信息(我们将使用 MSP430FR50431)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在自定义硬件上、您将无法使用屏幕截图中所示的相同命令结构、因为您的自定义设备上没有 HID 桥。 您需要手动保存并从 MSP430FR50431传输该数据。 如果您希望遵循这一路线、我建议您查看 MSP430Ware SDK 中的 ADC 示例、可在 [SDK 安装路径]\msp430ware_3_80_14_01\driverlib\examples\MSP430FR5xx_6xx\ADC12_b 下找到。 您可能还想查看一些 I2C、UART 和 SPI 示例、以了解如何将数据传输出去。 所有这些示例均可在 [SDK 安装路径]\msp430ware_3_80_14_01\driverlib\examples\MSP430FR5xx_6xx 中找到。  

    至于您需要在 MSP 中读取哪个寄存器来获取该信息、您可以在上述示例中找到该信息、 或者、如果您访问 器件系列用户指南 和 数据表 、可以找到 ADC 基地址和寄存器偏移量、以便自己查找地址并手动阅读。 器件系列用户指南将向您展示寄存器地址偏移量、而数据表将向您展示 ADC 外设的基址。