RST/NMI BOR 和 PMMSWBOR 复位所有寄存器并使 MCU 保证恢复至正常状态?
因为我有与 PMM 模块相关的问题(尚未找到准确的根本原因)。
因此、我想确认 RST/NMI BOR 和 PMMSWBOR 复位了所有寄存器并使 MCU 恢复到正常状态?
更多详细信息步骤如下。
步骤:
1) 1) 1)向 DVCC 提供3.3V 电源
2) 2)设置 Vcore = 3、然后将 MCU 时钟设置为1MHz 至25MHz。
3) 3)电压降至2.2V (低于建议的工作电压)。
4) 4)由于 MCU 超出工作范围而发生异常
5) 5)将电压2.2V 增大到3.3V
6) 6)源代码使 PMMSWBOR
执行 PMMSWBOR 并使 MCU 恢复至正常状态。
我认为 BOR 可能不能保证所有事情都能恢复正确吗?
(仅 DVCC 的下电上电至0V、然后再供应 DVCC)