您好、专家!
我在 msp430f5529中生成了一个正弦波、而我在比较控制器和信号发生器产生的正弦波时观察到了一个相移。
我正 试图在不发生相移的情况下生成稳定的正弦波、就像信号发生器一样、
我相信、借助我们的 MSP430、我们也能做到这一点、任何人都能告诉我可能的方法。
谢谢。此致、
TeX
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我在 msp430f5529中生成了一个正弦波、而我在比较控制器和信号发生器产生的正弦波时观察到了一个相移。
我正 试图在不发生相移的情况下生成稳定的正弦波、就像信号发生器一样、
我相信、借助我们的 MSP430、我们也能做到这一点、任何人都能告诉我可能的方法。
谢谢。此致、
TeX
快速的第一个实验是调整波形发生器的频率、以查看您是否可以使用 F5529信号对其进行"锁定"。 这将告诉您(a)频率是否(动态)变化以及(b)偏离程度。
我还没有使用过 AD5663、但对这样的 DAC 来说、关键在于/LDAC 的精度。 我想您使用一个计时器来驱动该计时器、这样可以将问题(退回)到底层时钟(大概是 SMCLK)。 在 P2.2中输入 SMCLK 可能值得直接进行检查。
您可以尝试的操作:
1) 1)通过调整计时器常数(尤其是 CCR0)来调整/LDAC 周期。
2) 2)如果您使用 DCO+FLL、则可以调整 UCSCTL2:FLLN 以调整 MCLK/SMCLK、这样可能会提供比计时器更高的分辨率。
3) 3)您可能通过使用另一个波形发生器将时钟输入到(例如) TA0CLK 来驱动/LDAC、从而了解时钟匹配情况。 这不是一个长期的解决方案、但可以告诉您 F5529时钟是否真正是个问题。
如果您使用的是 DCO+FLL、则可以调整 UCSCTL2:FLLN 来调整 MCLK/SMCLK、这可能提供比计时器更高的分辨率。
是否有更好地理解 Bruce 的示例程序?
我应该指出,如果您只需在 main 中有一个循环来更新 DAC
是的,基思! 我在 main 中有循环
任何中断都可能窃取周期,这些周期将逐渐使主循环与任何计时器不同步。
这是怎么可能的 Keith ? 我在哪里可以了解到这一点???
我不知道任何 TI 关于调整 FLLN 的示例。 然而、在(例如)示例 MSP430F55xx_UCS_02.c 中、没有魔法:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACRVkGHiAiOjRIE2BAsg5A__msp430ware__IOGqZri__LATEST
"249"仅为(8.192MHz / 32.768kHz)-1。 如果您增加此值、FLL (时钟)输出将略微加快速度。
----------------
话虽如此:正如 Keith 所指出的、如果您没有使用计时器驱动/LDAC (和 DAC 的 SPI 输出)、这种微调不会有任何帮助。 "你干嘛啊?
任何中断都可能窃取将逐渐使主循环与任何计时器不同步的周期。这是怎么可能的 Keith ? 我在哪里可以了解到这一点???
[/报价]出于某种原因、它被称为中断。 您只有一个处理器。 当中断发生时、主循环暂停、同时处理器处理中断。 在中断结束时、主循环状态将恢复、而主循环将从其中断的位置恢复。