This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:如何启用空白检查?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325296/msp-gang-how-to-enable-blank-check

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

您好!

我的同事和我都在不同的 PC 上安装了1.03.08.00版本。  

-我们两个人的空白 Check GUI 按钮都被禁用。  我们如何实现它?

-如果我单击"交互"模式或"从图像存储器"。 模式下、空白检查结果显示一个绿色圆圈、我想此圆圈表示已省略空白检查。  如果我的同事单击进入  "交互式"模式、"空白检查"结果将显示绿色圆圈。  但如果他点击  "从图像的 Mem"。 "空白检查结果"显示 绿色复选标记。  为什么会看到不同的结果?如何为两个模式启用空白检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    您正在尝试对哪个器件进行编程? 并非所有设备都提供此功能。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    MSPM0G3507

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    迄今为止、尚未计划为 MSPM0系列实现有关 MSP-GANG 的空白检查功能。

    在 MSPM0G3507上、闪存的擦除状态 擦除后确定、但并不适用于所有未来的 MSPM0器件(请参阅 MSPM0G TRM 的以下部分)。

    因此、通过读回闪存来验证所有闪存位置是否已正确擦除对该系列没有意义。

    此致、
    布兰登·费舍尔