This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5637:MSP430USBDEVPACK 最新版本在 zip 文件中不是很好的发布版本

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325081/msp430f5637-msp430usbdevpack-latest-version-not-the-good-release-in-the-zip-file

器件型号:MSP430F5637
主题中讨论的其他器件:MSP430USBDEVPACK

您好!

我下载最新的  MSP430USBDEVPACK 版本:5.20.07.01。 我的计算机上的文件是  MSP430USBDevelopersPackage_5_20_07_01.zi 但当我解压缩该目录时、  MSP430USBDevelopersPackage_5_20_06_0 3在库文件中、这一行显示的是  " Released_Version_ 5_20_06_03"。

我的问题是:一个 USB 封装版本: 5.20.07.01可用?

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franck,

    版本5.20.07.01和 5.20.06.01于同一天发布。 "7"没有更改软件包、但为固件升级示例添加了相应的软件清单。 见下文稳定部队"7"发布说明:

    2001年5月20.07.01中的新增功能

    • 已将 MSP430_USB_EVM 更新 Firmware_Upgrade_Example 至版本1.3.1.2以包括一个软件清单。
    • 更新了软件包版本。 与之前版本相比没有功能变化。