This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:设置看门狗后无法连接调试器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1324662/lp-mspm0c1104-cannot-connect-debugger-after-setting-watchdog

器件型号:LP-MSPM0C1104

您好、请帮助:

我配置了周期15.63ms 的看门狗和 PDBGCTL。 自由设置为1。

现在、我无法重新编程/刷写芯片。

我正在使用 LaunchPad 版本 E3的调试器。

该错误为:"连接到目标时出错:(ERROR -2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板执行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。 (仿真软件包12.6.0.00029)"。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    这是一个奇怪的问题。  我将看看可能是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要添加一点、即电路板正在通过 GPIO 中断进入和退出 STANDBY1。 我尝试了在 RUN0和 STANDBY1中进行编程、但在两种功耗模式下都出现了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    请尝试随附 pdf 中的说明。

    e2e.ti.com/.../unlock-MSPM0-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯:谢谢张贴这个;我昨晚在寻找它。

    说明明显:这看起来是一个相当危险的设置组合、这是因为(我认为)在调试器尝试操作时、MCU 将被复位(频繁)。 我建议保持自由=0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会检查一下。