This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430-FR6047 USB 转 I2C

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323718/msp430fr6047-evm430-fr6047-usb-to-i2c

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528MSP430WARE

大家好、我使用 EVM430FR6047
我看到有2个组件可以从 USB 转换到 I2C。
M430F5528中所示。

1) 1)我想请求执行该转换的代码、它可以帮助我。

2) 2)为何 EVM 中有2个此类元件、似乎只有上部元件已连接并在使用中
下部是用于调试目的或类似目的、我想在此提供说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    我尚不清楚与客户共享该代码的任何流程。 我会询问我们的团队、看看我们是否有人分享过这个、如果有、我可以如何与您分享。 我将在收到回复后立即向您更新、如果在本周结束时我还没有让您知道、请 ping 此主题。

    该器件上有两个 MSP430F5528器件、因为其中一个器件执行典型的调试功能、而其中一个器件用作 HID 桥(USB 转 I2C)。 您可以在  EVM 的 TI Designs 页面上看到一个原理图、其中显示了每个器件的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ido、

    我问到了这个问题、看起来我们提供了一些 USB 示例、包括 HID 示例。 此示例可在 MSP430 SDK 的[SDK 安装路径]\msp430ware_3_80_14_01\usblib430\MSP430_USB_Software\MSP430_USB_API\examples 下找到。

    因此、这没有应用或请求、只是我们的 SDK 中包含了一点。 很抱歉耽误你的时间。