This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:ADC 捕获结果

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323763/evm430-fr6047-adc-capture-results

器件型号:EVM430-FR6047

日井市

 我收到了一些关于 USS GUI 的数据、我根据用户指南文档"slau810b"对其进行了操作、然后在静止水状态下将 ADC 和波形标出如下内容。

您能否检查我的行驶方向是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maroti:

    要制作 DToF、ATOF、VFR 图中的数字有点困难、因此很难对这些进行评论。 您可能需要尝试上传更大/更高分辨率的图像、以便我能够正确阅读它们并进行评论。

    话虽如此、根据您的 ADC 采集结果、情况看起来不错。 该信号与我们的示例非常相似。 基于此、我想您已经正确地利用了频率扫描中的数据。 借助此 ADC 采集、我还认为在零流量漂移测试中、您的 DToF 是稳定的且接近于零。 完成该测试后、您可以在器件参数窗口中调整 DToF 偏移、以使移动平均值在0左右居中。

    因此,如果你希望你可以张贴更好的截图,以便我可以阅读数字并确保,但根据另外两个图像,以及事实上,你正在与水表快速入门指南一起工作,你做得很好。 我将为另一个资源添加链接、该资源可能有点重复、但值得快速浏览以获取更多信息和指导: USS Academy。 它提供了更多的课程风格的指导、而不是指导方法、您可能会发现这些方法很有用。 此外、一旦您使用 USS 库进一步进行开发、您会发现《 USS 设计中心用户指南》 非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉以前上传的图像分辨率低,请检查当前图像,如果需要,建议进行任何更改。

    问题说明:  在当前设置中、每当我在 evm430fr6047的 LCD 上测量音量时、都会给出错误的值。 我要输送10升的水、但仍然显示3升、我尝试在   g_ResultsOfLastMeasurement.Last_volume +=resultsCalcVolume (0x3E8)代码中将速率参数更改为1000、但问题仍然存在。 我尝试了一切,然后检查 ADC 捕获和其他参数. 请提供该问题的任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maroti:

    感谢更新的图像。 正如我所怀疑的、您的 ADC 采集结果看起来不错、Dtof 似乎在正常范围内波动。  

    至于问题陈述、您是否尝试过更改仪表常数? 这是我们的客户用于调整计算出的体积流速的典型方法。 考虑到您的零流量漂移测试也显示 Dtof 几乎为零、我认为这可能是唯一的问题。 前面讲过、应该尝试将 DTOF 偏移参数设置为约22 (20到25)、这样 DTOF 的移动平均值实际上以0为中心。 这不会产生3升到10升的差值、但它会使流量读数略微更准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Dylan,

    感谢以上解决方案。 正如您提到的、我尝试将   DTOF 偏移参数设置为大约22 (20至25) 、下面是我在测试时得到的结果。

     

    问题说明:1. 我的容量仍然不匹配、例如:10升通过、显示5.6升(请评论)。

                    2.如何改变仪表常数,为什么在这种情况下它是如此大。 请解释如何计算它、以及你们如何                         数据速率。

                    3.请指导如何提高音量读数,因为它是我的应用中的最高优先级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确设置仪表常数后、音量将变得准确。 有关这方面的信息、请参阅 USS 常见问题解答的第7页/第11节

    最后,在您的新屏幕截图中,您是否期望 DToF 和 VFR 中的跳转? 由于这个跳跃、量程相当大、很难看到新 DToF 有多准确。 通常、在执行零流量测试时、您希望 DToF 移动平均值接近于零。 这是通过调整 DToF 偏移来完成的。