This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430-FR6047USS 通信

Guru**** 2534420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323721/msp430fr6047-evm430-fr6047uss-communications

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我在尝试了解这些值的​​含义吗?
我没有找到绘制参数的详细说明?
非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    绘制参数只是指用于在 USS GUI 中绘制数据的数据。 填充 ADC 采集窗口的数据、DToF、AToF、VFR 的数据以及 GUI 中的其他图形窗口。 如果您看一下同一网页中的图形、您可以看到特定的命令、例如命令0xB0 (有效载荷包含 DToF 信息)。 在该部分中、您可以看到有关数据包每个字节中所含内容的更多具体信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、"配置参数描述"与"绘制参数"之间有何区别?

    如果我从"配置参数说明"调用 :
    命令0x97 (请求 Δ ToF、绝对 ToF 和体积流量数据)

    或者、如果我读取什么内容:

    命令0xB0 (有效载荷包含 Δ ToF 计算)

    由于它们都包含有关 Delta ToF 值的信息、因此有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来使用了配置参数来设置器件和 GUI 配置。 如果您看一下该部分中的大多数命令、它们将设置器件参数或请求数据。 如果您查看绘图参数部分中的命令、它们实际上是在发送相关数据供 GUI 绘制。

    具体而言、对于您列出的两个命令、命令0x97是请求发送 dtof、atof 和 VFR 数据。 命令0xB0是一个包含 DToF 数据的数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,所以根据你说,如果我需要 DToF 的信息,我应该使用
    命令0xB0 (有效载荷包含 Δ ToF 计算)

    尽管它在所测量的参数下、
    "绘制参数"...

    或者、如果我需要流数据、然后我将从此处读取它:命令0xB3 (有效载荷包含流量流速计算)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为是正确的。 您可以通过探测连接到 HID 桥的 I2C 线路来测试此情况、以查看发送的命令以及器件响应的数据。 如果您选择在器件上实现 HID 桥、我建议您在终端验证这一点。