This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP 和 C2000的器件定义文件、类似于基于 ARM 的微控制器的 SVD 文件

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325397/device-definition-files-for-msp-and-c2000-similar-to-svd-files-for-arm-based-microcontrollers

您好!  

我的启动部门正在 创建一个新工具、以便为微控制器制作各种应用。

为了支持 TI 的微控制器、我们需要从 ti.com 导入 器件定义文件、

(最好是 XML 文件(如果存在)。

类似于 ARM 的 SVD 文件、Microchip 的 ATDF 文件等。

如何访问这些文件?

此致、

本特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了支持 TI 的微控制器、我们需要从 ti.com 导入 器件定义文件、

    (最好是 XML 文件(如果存在)。

    [/报价]

    您可以通过安装 CCS 获得所需的 XML 文件。 它位于 \ccs\ccs_base\common\targetdb

    出于好奇心、您正在打造何种类型的工具?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、  

    感谢您的快速回复。

    这是包括 所有德州仪器微控制器、还是仅包括基于 ARM 的微控制器?

    至于您的问题、该工具是一种对微控制器进行高级编程的新方式、 与传统编译器相比、它能为用户提供更多的控制和自由度、但仍然可以获取快速的可执行文件。