This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:放大器;M Capstone PCB 帮助

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1324885/msp430fr2476-a-m-capstone-pcb-help

器件型号:MSP430FR2476

豪威  

我目前正在从事德州农工电气工程的高级 Capstone 项目、我设计了一个仅包含 MSP430和一些引脚的原型 PCB。 我遇到的问题是,当我使用相同的芯片开发板上传代码(使用 UART 引脚)时,当我将相同的输出引脚保持在开发板上的引脚上时,我会收到一个"device not found"错误。 我认为这可能是一个电源问题,但我会感激任何可能的故障排除想法或项目添加到我的板(它是相当空的,因为我只是把一个电容器和输入和输出引脚板上). 可提供更多信息,欢迎任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、请确保您已为目标 MCU 通电。  您能分享设置的照片吗?  我希望对您尝试做什么有一个全面的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 LaunchPad、则最好使用 SBW 引脚而不是 UART 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://photos.app.goo.gl/fH95L91NTVex1egQ9

    根据我能得出的结果、可以看出有功耗、但 CCS 无法检测到我拥有的电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、它确实有我只是认为在换向方面、我认为 UART 是首选。 是优点还是缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 TI 赞助商刚刚与我们一起进行了检查、看起来好像将一个电容器串联在一起而不是与电源线平行、这很可能是问题所在。 我将开始测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有了 SBW、您无需通过 BSL 即可直接与处理器进行通信。 您还可以进行调试、而调试则不能通过 UART 来完成。 实际上、我怀疑这是您的问题、CCS 正在尝试通过 SBW 找到 MCU、它只使用 UART 作为反向通道材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、为什么不将您项目中的 launchpad 用作子板? 没有理由彻底改造车轮。 当然、您也可以采用这种方式进行原型设计、稍后转换到您自己的 PCB、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我们的教授希望我们为每个项目设计和构建几乎所有的东西。 这只是我认为需要的第1代、并将为第2代进行重做以改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公平,但你可以从这里得到的 Gerber 文件:

    https://www.ti.com/tool/LP-MSP430FR2476#design-files

    他永远不会知道区别。 8^)