This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:从 MSP-Gang 编程器闪存中提取映像文件/代码文件。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1324771/msp-gang-pulling-image-file-code-file-from-the-msp-gang-programmer-flash-memory

器件型号:MSP-GANG

您好、我尝试提取只存储在编程器上的映像文件、以便我可以备份它们。 我知道如何从与 MSP-Gang 编程器相连的电路板中提取/读取程序文件、但我在弄清楚如何读取/保存程序文件以及程序员自身存储的图像时却很纠结。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    在我这边检查。

    最后、我看不到在 MSP-GANG GUI 中执行此操作的方法。 如果您使用 SD 卡进行存储、您可能只能使用 PC 直接从 SD 卡中提取 SD 卡。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    根据 MSP-GANG 的制造商、只能从内部存储器读回图像标头、而不能从整个图像文件读回。

    此致、
    布兰登·费舍尔