This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:发射频率:单频和放大器;F1至 F2扫描

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1326556/evm430-fr6043-transmit-frequency-single-tone-f1-to-f2-sweep

器件型号:EVM430-FR6043

大家好、

客户将 EVM430-FR6043的发射频率设置为单频:

那么 ADC 捕获的数据看起来异常:

仅当将此选项设置为 F1至 F2 Sweep 时、其外观才合理:

但  dtof 更不同 tiduej6a 的描述:

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我们认为 dTOF 的 STD 低于1ns 是很好的测试设置。 如果客户希望改善此结果。 首先、ADC 捕获信号中似乎仍然有一些噪声。 尝试密封两侧的管道、并将其放入金属盒中进行测试。 此外、用导线将金属连接到板 GND。 这有助于降低噪声水平并获得更好的 dTOF 结果。  

    此致、

    现金豪