This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047传感器1MHz

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1326766/evm430-fr6047-evm430-fr6047-sensors-1mhz

器件型号:EVM430-FR6047

您好
我目前使用1MHz 传感器。
尝试在粗管道中读取 ADC 的信息越多、
我想知道我是否应该寻找小于1MHz 的传感器? 或多个1MHz?

也就是说、我以更高的频率进行传输的越多、是否会帮助我通过通道并读取良好的信号? 还是相反?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    您是否计划使用在换能器安装在管道外部的"夹钳式"设计?

    我们对钳位设计进行了实验、但遇到了一些困难、因为信号衰减可能会非常高、从而导致读数不佳。 一般而言、对于水表、我们建议使用1个-2.2MHz 传感器。 我还认为、较低的频率通常传播得更好、但不太确定。   有关选择换能器的一些信息、您可能需要阅读如何在用于液位传感和流体 ID 的超声波传感中选择和安装换能器。  

    我认为这不会归结为高频=高衰减和低频=低衰减、而且还取决于管道介质和厚度。 您可能最好在不同的管道上尝试不同的换能器频率、以尝试自行表征其响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当然也这么认为,
    如果我使用更大的管、传感器之间的距离更大、那么我需要更低的频率、以便波更容易通过。

    我要添加一个小问题、我使用1MHz、


    我在这里控制传感器的频率吗?
    我不太了解、我需要更换换能器还是从这里简单地校准传输频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您使用1MHz 换能器时、您应该在已指示的 GUI 部分输入该值、正确。

    如果要更改我们使用的频率、您需要将换能器更改为针对该频率的额定频率、并且您需要在 GUI 中更改该值以考虑新的激励频率。

    此外、请注意、当您使用一组新的换能器时、其额定激励频率不太可能与数据表中指定的完全相同。 我们建议您使用频率扫描功能来测试换能器上使用的最佳激励频率。 也可使用"transmit frequency"框为其指定范围。 我想我可能已经向您发送了该链接、但以防万一、 USS Academy 中有关于如何执行频率扫描的一些说明。