This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:MSP430F2274微控制器的 VIH_VIL 电平

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1327781/msp430f2274-vih_vil-level-of-msp430f2274-microcontroller

器件型号:MSP430F2274

您好、TI 团队:

我们正计划 在其中一个项目中使用 TI 的部件号 MSP430F2274。 在 浏览数据表时、我注意到没有为 IO 端口提供 VIH/VIL 电平、但 给出了 VOH / VOL 电平。 因此、我 请求帮助我们分享 VIH/VIL Lo 级别的详细信息。 此外、我们还需要参考其他任何文档才能获取这些详细信息? 我正在寻找富有成效的回应。  谢谢!

此致、

Dave Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它采用施密特触发器、因此具有阈值而不是电平:

    https://www.ti.com/lit/ab/scea046a/scea046a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:

    我们正在使用 UART 和 SBW 接口、因此、请您帮助我们分享 VIH/VIL IO 电平详细信息。 此外、我们是否需要参考任何表格、图表或文档来获取这些详细信息?  期待有成果的回应。 谢谢!

    此致、

    Dave Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的回答有什么问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chirag、

    我同意 Keith 的回答是正确的。   他提供了截屏的 MSP430F22x4数据表中列出了输入参数。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    JD