This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67661A:如何将闪存连接到 MSP432E401YTPDTR?

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67661A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1327179/msp430f67661a-how-to-connect-flash-memory-to-msp432e401ytpdtr

器件型号:MSP430F67661A

大家好、  

1.目前我们正在研究 PN:MSP432E401YTPDTR。 我们计划在配置中包含 SPI 闪存。 然而、MSP 没有专门针对 SPI 接口的配置;相反、它提供 SSI 通信。 是否有其他方法可以将闪存集成到 MSP430?

2.在使用 SSI 的情况下,如何将 SSI 连接到 Flash 存储器? 引脚配置会有所不同。

是否有任何应用手册、请与我们分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravene,

    我不确定我是否理解您的问题。 MSP430F67661A 拥有6个 USCI 模块、所有这些模块均可提供 SPI 接口。 器件的专用片选(CS)是通常使用的一种特定形式的 SPI。 MSP430器件的一般解决方案是利用 GPIO 并以这种方式手动控制 CS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace H:  

    感谢您的答复。  

    对于之前的困惑、我们深表歉意。 我指的是 MCU、其器件型号为 PN:MSP432E401YTPDTR ,其中包括 SSI 模块。

    我们计划在配置中包含 SPI 闪存。 然而、MSP 没有专门针对 SPI 接口的配置;相反、它提供 SSI 通信。 是否有其他方法可以将闪存集成到 MSP430?

    使用 SSI 时、如何将其连接到闪存? 引脚配置会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于"传统"模式的 SSI 是 SPI。 MOSI/MISO 分别为 DAT0/1 [请参阅 TRM (SLAU723A)次级23.3.2.1/2 ]。 有一个内置的芯片选择(FSS)、但(见上面的 Jace)我不建议使用它。

    SSI 还支持 QSPI、但我还没有尝试过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布鲁斯:

    谢谢你的答复;我有点困惑。 Jace 建议您不建议将 SSI 用于 SPI 还是将 GPIO 用作芯片选择?

    对于在 MSP432E401YTPDTR 中包含 SPI 闪存、您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该为 SPI 使用 SSI (在传统模式下)。 不可以、不建议使用 FSS 功能、而应该使用 GPIO 进行芯片选择。

    我不记得有任何其他的顾虑——一切都按预期运作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布鲁斯:  

    感谢您的宝贵意见。