This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:电阻器 R49的功能是什么? 可能无法连接吗?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1328771/evm430-fr6043-what-is-the-function-of-resistor-r49-is-it-possible-not-to-connect

器件型号:EVM430-FR6043

https://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidrys5/tidrys5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    它被用来 匹配电路的 阻抗并且需要连接。 我们不建议客户更改参考设计的任何电路参数和连接。 不正确的电路会导致中点漂移。

    如果他们发现他们的电流参数有一些问题、并且希望设计一个新的电路来匹配 他们产品的阻抗、那么他们应该请求 换能器供应商提供帮助。

    B.R.

    萨尔