This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67661A:可以在 MSP430F67661A 中测量相间电压。

Guru**** 1139760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67661A, TIDA-00454
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325708/msp430f67661a-it-possible-to-measure-phase-to-phase-voltage-in-the-msp430f67661a

器件型号:MSP430F67661A
主题中讨论的其他器件: TIDA-00454

尊敬的团队:

我们当前的项目利用 MSP430F67661A 作为交流测量的模拟前端。 客户机特别要求能够测量相间电压。 实现这一要求是否可行?

预期的测量范围最大为790 Vp AC (相间)。 我们非常感谢您就如何最好地解决和实施这一问题提出的宝贵建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    1.使用变压器将高压信号转换为低压信号。

    2.使用差动算术放大器电路将两相电压转换为单端电压

    3.使用电平提升电路将电压转换为正电压并输入到 MSP430。

    3.感谢您的评论,David 。  请参考 https://www.ti.com/lit/an/slaa577g/slaa577g.pdf、您可以将小电压直接输入到 F6766的 ΣΔADC。

    确保最终电压在 MSP430的 ADC 输入范围:0 ~ AVCC 内。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与我在 slaa577的第3.2节中看到的信息相冲突。 该网络主要是用于降低输入电压的 RC 网络。 它指出 ADC 的输入范围扩展至-1V。 这与数据表中显示的 AVSS-1范围相匹配。

    该网络将 Y 形连接的中性点连接到 AVss。 这不是最安全的方法、仅当您想测量相对于中性点的每个相电压时才有效。 但当然、您随后可以计算相间电压。

    如果需要直接测量相间电压并且对于多个相位、则需要设计一个具有两个功能的输入网络:1)减小电压范围。 2)控制共模电压。

    3)安全。

    这就是一个设计问题、您需要为电子工程部门付费才能解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Schultz:

    感谢您的答复。

    目前、我正在实施 TI 参考设计 TIDA-00454。 但是、我无法在参考文档中找到相间测量的详细信息。

    1. 是否可以在 TIDA-00454参考设计中测量相间测量? 如果可以、如何实现? 我需要在固件中进行修改还是执行任何电路修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    对于 TIDA-00454、它可以测量 Y 网络电压:

    每个 J11、J12或 J13 测量 Y 中心(在原理图中为 AGND)与单行之间的电压差。

    如果要测量相间电压、则需要将 Y 网络测量结果转换为 △网络结果:

    在 μ△网络中、结果是相间电压。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:  

    感谢您的答复、  

    如何将 Y △转换为 μ V 网络、因为我只需要使用 TIDA-00454来测量电压?

    我要在硬件或固件中进行更改吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我想您应该尝试找到一些有关如何将 Y 网络结果转换为 △网络结果的信息。

    并在 MCU 固件中实现这部分转换功能。

    --------

    如果这样不起作用、您需要 考虑修改此器件的硬件:

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic Chi:  

    感谢您的答复。

    是否可以在  TIDA-00454固件中执行该操作? 是否有适用于相间测量的库?  

    那么、我要进行什么样的修改、对电路进行修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    是否可以在  TIDA-00454固件中执行此操作?

    这是可能的。

    那么什么样的修改,我想继续进行电路?  [/报价]

    电路通过一个公共点 AGND 测量 UA、Ub、uC。

    您需要的是 UA-uC、如果您希望在 MSP430上获得该结果、则需要修改 MSP430的固件。

    我没有任何代码演示。

    此致、

    赫利克