请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 大家好、
客户有问题需要您的帮助:

现在我们已经有了这样一个测试气体的解决方案,但是结果却很差。 这里我有几个问题:
1.芯片右侧是否有官方采购过此气流套件?
2.气体是否不支持单频点,因为单频点捕获的 ADC 数据非常差。 仅支持扫描频率、这是 Config_gas_200kHz 的默认配置。
3.在默认配置下, 该 DTOF 的实际测试感觉要差得多

此致、
本