This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 1139690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1326541/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

现在我们已经有了这样一个测试气体的解决方案,但是结果却很差。 这里我有几个问题:

1.芯片右侧是否有官方采购过此气流套件?

2.气体是否不支持单频点,因为单频点捕获的 ADC 数据非常差。 仅支持扫描频率、这是 Config_gas_200kHz 的默认配置。

3.在默认配置下 该 DTOF 的实际测试感觉要差得多

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    1. 此气流套件是否已在芯片右侧正式购买?

    我们不为客户提供管道和传感器。  

    2. 气体是否支持单频点、因为单频点捕获的 ADC 数据非常差。 仅支持扫描频率、这是 Config_gas_200kHz 的默认配置。

    对于燃气表、我们建议对激励信号使用 F1至 F2扫描模式。  

    3. CONFIG_GAS_200kHz 在默认配置下、 此 DTOF 的实际测试感觉要差得多

    客户可能需要调整配置以获得更好的结果。 请参阅本指南、了解如何调整参数。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AURAjHTDa0oVdd-2UTgIEQ__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    一般而言、扫描频率的范围设置在多少到多少之间? 例如、200kHz 和500kHz、要设置的适当间隔的大小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、F1和 F2之间的频率差约为40-60kHz。 您可以先从50kHz 开始进行测试。 这在我在前一篇文章中发送的链接中进行了介绍。  

    此致、

    现金豪