This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:适用于 EPD 扩展板第2代、适用于

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1329112/msp430fr5994-epd-extension-board-gen-2-for

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

我在尝试让我的板使用 EPD 板工作。
查看这里的说明 :https://www.pervasivedisplays.com/wp-content/uploads/2019/06/EPD-Extension-Kit-Gen2-EXT2_User-Guide_Rev07_20180515.pdf
 被困在步骤2.2.3中、需要从器件列表中选择 LaunchPad (因为我的 LaunchPad 不在其中)。
我知道这个 Launch Pad 可以与 EPD 板一起使用、但我不知道如何设置。
我在此处发现此论坛问题是类似的、但不了解它希望我做什么、或者这是否甚至可以解决我的问题。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735604/msp430fr5994-interfacing-the-pervasive-epd-extension-kit-with-the-msp430fr5994?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSP-FRAM-UTILITIES
是否有人可以为我提供有关如何让我的评估板与 EPD 板一起运行的详细说明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    该产品是普遍存在的、因此我无法在该板方面提供太多支持或有关如何设置该板的详细说明。  

    如另一个线程中所述、您必须将 Pervasive 提供的代码从 MSP430F5529移植到 MSP430FR5994。

    在执行此操作之前、我建议您联系他们、看看他们是否已将该板与我们的任何 MSP430 FRAM 器件配合使用、以及是否 有一些基于 MSP430 FRAM 的代码可供共享。  

    此致、
    布兰登·费舍尔