This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:无法使用 CCS 和 MSP-FET 430UIF 连接到 MSP430G2452

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330315/msp430g2452-unable-to-connect-to-the-msp430g2452-using-ccs-and-msp-fet-430uif

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好!  

我正在项目中使用 MSP430G2452、CCS 和 MSP-FET 430UIF、但我无法再将其刷写。

1月,我更新了一些软件,没有接触它一个多月, Jus 使用了我所做的。 但是、本周我需要对软件进行一些更新、但我无法再访问 MSP 来刷写。

我已经更换了编程器、MSP、USB 电缆和扁平电缆、但没有任何帮助。  继续出现以下消息:"Error connecting to the target: unknown device"(连接到目标时出错:未知设备)。

下面是 MSP 原理图。

有人会不会知道它可能是什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    CCS 是否保持相同版本而不进行更新? 如果已更改、请使用相同版本并尝试。

    您使用的是哪种协议、 我假设它是 SBW。

    另 请参阅用户指南中关于 SBW 电路设置的说明: https://www.ti.com/lit/ug/slau278ah/slau278ah.pdf 

    我建议您尝试使用新电路板(您也可以使用旧项目进行尝试、确保可连接电路板、然后进行测试)、以防电路板损坏。

    B.R.

    萨尔