This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5729:UBDIFG 不可纠正的 FRAM 位错误勘误表(GC3)

Guru**** 2893010 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1329832/msp430fr5729-ubdifg-uncorrectable-fram-bit-error-errata-gc3

器件型号:MSP430FR5729

在上一主题中、我询问了少数使用 MSP430FR5729的板存在的问题、其中我们定期看到 UBDIFG SYSNMI 中断(不可纠正的 FRAM 位错误)。  更换这些板上的 MSP430似乎可以解决这个问题、因此我们已经多少准备好将这个作为可能的 ESD/处理问题来注销。  但是,问题仍然在发生,我看到本论坛上记录了一些类似的问题。  这让我深入探究了勘误表(对我们而言为 SLAZ382AH)、其中勘误表 GC3记录了从 LPM2+模式唤醒后 UBDIG 和 CBDIFG 错误标志设置不正确、并提供了一种权变措施。

因此我现在的问题是:是否有可能某些芯片上仅出现勘误表 GC3中针对 MSP430FR5729描述的错误(可能是针对其他器件的类似勘误表)?  如果这只影响,比如5%左右的生产零件,那么这将很适合我们(显然很多人)看到的东西。

- Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我怕我不能给你一个肯定的答案。  根据 GC3、它使用明确的描述、因此应在所有情况下出现。 勘误表中提供的权变措施是否可以解决您的问题?

    此外、我发现此主题可能有助于您参考:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/825975/msp430fr5989-ubdifg-and-ubdrsten-gc5-errata 

    顺便说一下、您的产品问题似乎是随机的、它们在发生故障之前仍然正常运行。 那么、如果您对 IC 重新编程、但仍然失败、会发生什么情况?

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示问题的一块电路板样片上、实施 GC3应急措施似乎已经解决了问题。  很显然、我们需要对更多问题板样本进行更多测试。

    这种情况的历史很复杂、因为 UBDIFG 的 NMI 陷阱最近才添加到固件中、当我们开始发现问题时、电路板已更新为新固件。  如果我不得不猜猜、会发现大约5-10%的电路板出现了这个问题;这肯定超过了0%、我认为肯定低于10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    好的、这听起来很有趣。 ‘s 跟踪已更新固件的状态、并检查问题是否消失。

    B.R.

    萨尔