This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:低电压下的 I/O 状态

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330775/msp430fr2310-i-o-status-under-low-voltage

器件型号:MSP430FR2310

当 VCC 电压为2V 时、使用引脚 P1.5输出高电平以驱动 MOSFET、然后进入 LMP4状态。 当 VCC 电压下降1.5V 时、P1.5是否仍能保持输出高电平?

我们知道他人可以使用 PIC16LF1832、我们希望使用它来实现相同的功能。

使用太阳能供电时、电压为2V 时、此 IC 的复位电流是多少?

在实际应用中、复位 FR2310后、引脚 P1.5输出高电平并立即进入 LMP4状态。 有什么方法可以减小复位电流吗?

由于我们的太阳能电池板只能提供10uA 的电流、在1.9V 时、我们发现 FR2310会定期复位、从而导致电压不稳定。 一旦重置成功、10uA 即可使其稳定工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    当 VCC 电压为2V 时、使用引脚 P1.5输出高电平以驱动 MOSFET、然后进入 LMP4状态。 当 VCC 电压下降1.5V 时、P1.5是否仍能保持输出高电平?

    当 VDD 降至低于 SVS-断电电压阈值时、器件基本上处于复位状态、但无法保证 IO 引脚保持其当前状态。  对于您的应用、P1.5很可能默认为输入引脚并且不再控制 MOSFET。

    由于我们的太阳能电池板在1.9V 时只能提供10uA 的电流,因此我们发现 FR2310会定期复位,从而导致电压不稳定。 重置成功后,10uA 可以使其稳定工作。

    如上所述、如果 VDD 降至低于 SVSH-、MSP 将复位、导致电流增加。

    好的-一种解决方案是增加"储能"电容器的尺寸(通常为4.7uf - 10uf)。  您可以尝试47uf 或100uf 作为实验。