This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:如何更改主时钟设置?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330792/lp-mspm0g3507-how-to-change-main-clock-settings

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

从默认值到例如48MHz、32MHz 或24MHz (基准测试评估)

THX

乐金

温琴佐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    您是否在使用 SysConfig? 32MHz 时钟只是基础 SYSOSC 频率。 在大多数示例中、这应该是默认设置。

    对于48MHz 和24MHz、您应该使用 SYSPLL。 这在时钟树中配置非常简单。 为此、您首先需要确保在 SysConfig SYSCTL 模块中启用了时钟树。

    然后、在时钟树中、您可以设置 PDIV 和 QDIV 以及其他分频器值、使 MCLK 成为您所需的频率。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    非常感谢。

    长期运行的思路是在一个报头中更改一些变量并"动态"设置主时钟频率。

    我 没能找到 这样的东西。 可以帮我解决这个问题吗?

    再次发送

    乐金

    Vimoroz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 SYSCTL 驱动程序库函数。 下面只是一个小示例: