This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:TIDA-01486放大器无法与 MSP430FR6047一起正常工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330747/msp430fr6047-tida-01486-amplifier-not-working-properly-with-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486

您好!

 我们 使用 MSP430FR6047流量计开发了一个解决方案。 流量计电路板实际上运行良好、我们从流量计模块获得有效流速。 参考 TIDA-01486的放大器设计 TIDUDO7 (3 ). PDF 后 ,我们尝试修改设计以满足我们的要求。 它包含一对传感器。

这是用户指南中使用4英寸管道和两对换能器的测试设置。 但对于我们的用例、我们只需要一对换能器、并希望具有1英寸或2英寸的管道。  

 在此处为您的 reference.e2e.ti.com/.../3060.gerber.zip 附加定制 TIDA-01486的 PCB 光绘文件

连接放大器板后、我们将在 USS 应用中获得以下 ADC 捕获。

您能帮助我们在 USS 应用中设置正确的配置吗? 或验证设计文件是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您只使用一对换能器、因此无需从原始水表演示代码更改软件。 问题是如何修改硬件设计。 您能否分享您自己的电路板的原理图设计?  

    另一个问题是、是否真的需要增加2英寸管道的激励电压。 我们有客户在没有外部电路的情况下使用 DN100仪表。  

    此致、

    现金豪