This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:是否有办法禁用 EnergyTrace 直流/直流转换器并使用线性 LDO 稳压器为目标 MCU 供电?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP-EXP430FR2355, ENERGYTRACE, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330900/msp-exp430fr2355-is-there-a-way-to-disable-energytrace-dc-dc-converter-and-use-the-linear-ldo-regulator-to-power-the-target-mcu

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355ENERGYTRACEMSP-FET

我正在开发一种在 MSP430FR2355上使用智能模拟组合 SAC 和 DAC 功能的器件。

我已确定 MSP-EXP430FR2355  Launchpad (由 EnergyTrace 使用)上的直流/直流转换器会 在我的模拟电路中造成显著的噪声。

该  launchpad 还配备了线性 LDO 稳压器选项、以向目标提供 VCC、但我找不到办法  在 CCS-12中禁用 EnergyTrace 并切换到 LDO 稳压器进行调试会话。

有人能将我指向 Code Composer Studio 12中允许我执行此操作的某个设置吗?

我找到 EnergyTrace ->"Enable auto-launch on target connect (在目标连接上启用自动启动)"的复选框、但我已确认取消选中它不会禁用(有噪声的)直流/直流转换器。

提前感谢!

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不只拉3.3V 跳线、输入一些额外的滤波、或者分接5V 并输入您自己的 LDO? 我认为 LP 上的 LDO 用于 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。 两者都是好主意。

    现在、我拉动3.3V 跳线并用 Fly-Wire 从目标 VCC 连接到 Launchpad 调试部分上的线性稳压器输出(EZFET_VCC)。 这可以在短期内解决噪声问题、但我希望找到一个更巧妙的解决方案、而不需要修改 Launchpad PCB。  

    此外、较长期(生产 PCB)我计划使用 MSP-FET 进行电路内调试。

    Launchpad 硬件支持选择 LDO 或 DC-DC 来为目标 VCC 供电、因此我感到惊讶的是、在 Code Composer IDE 中似乎无法选择此选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我不知道该怎么做。  实际上、我不确定这是否支持切换、但我确实看到在 MSP-Debugger UG 中、eZ-FET v2.x+版本应该支持切换、但这对我来说是个新闻。  我甚至无法快速确认此特定 Launchpad 上的版本。   

    我以前只是像 Keith 所说的那样完成过。  断开电源并提供自己的电源。  

    谢谢。

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我深入了解了几个带有 Energytrace 的 Launchpad 的原理图。 DUT 通过一个模拟开关供电、该模拟开关由 eZ-FET 的两个 GPIO 控制、可在 LDO 和直流/直流转换器之间切换。 所有的硬件都在那里...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    可以。 这是我要使用的特定 Launchpad。 IC103提供了一个模拟开关:

      https://www.ti.com/lit/ug/slau680/slau680.pdf

    因此、理论上、CCS IDE 应该能够对其进行控制。 但我没有找到一种办法去做这件事。 我只是想确保我没有错过任何东西。  这不会是第一次

    如果无法在 CCS 中控制它、我现在只使用连接到 LDO VCC 电源的 Fly-Wire 跳线。 这样、我就可以继续进行固件开发。

    至少现在我知道模拟噪声来自直流/直流转换器、因此最终(电池供电)产品中应该没有它。

    感谢您和 JD 的全力帮助!