This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67691:MSP430F67691

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP430F67691A, MSP430F67691, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1329562/msp430f67691-msp430f67691

器件型号:MSP430F67691
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、MSP430F67791A

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 MCU MSP430F67691/MSP430F67691A 、其中需要使用 UART/USB 进行更新、但我不知道如何编写引导加载程序的代码、如何将固件下载到闪存中以及如何运行主应用程序。

所以,我们有任何示例源代码,同时演示整个固件更新过程.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、

    我建议查看《 MSP430闪存器件引导加载程序用户指南》 、以了解有关创建和使用 BSL 的详细信息。 要下载固件、您可以使用我们的编程工具(MSP-FET 编程器和 Uniflash 并使用 JTAG 或 Spy-bi-wire 格式) 、我建议查看《通过 JTAG 接口进行 MSP430编程用户指南》、或者您也可以通过引导加载程序更新代码。

    要运行主应用程序、器件将转到复位后指定的位置、该位置位于复位矢量中。 在典型应用中、您无需更新此信息、main 从0x10000开始。

    如果您是 MSP430新手、我建议您使用 Launchpad 了解这些流程。 在开始介绍 MSP430F67791A 之前、您可以利用任何 MSP430 Flash Launchpad 了解这些概念。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    谢谢,但这不是我要求的!

    我想更新无线(FOTA)固件,因为我需要了解引导加载程序,以便能够根据我的应用程序进行更新  

    以及如何将固件下载到闪存中以及如何运行主应用程序。

    因此,如果任何示例源代码是他们让我知道.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、

    我们没有具体的此器件示例、但我们确实有类似的示例。 文档 https://www.ti.com/lit/slaa511会 检查一个 OTA 示例。  

    此器件上的过程与此类似、您将使用无线器件执行 BSL 并向 MSP 器件发送固件更新。 区别在于、其中包含的示例使用了 FRAM 器件、对于闪存器件、我建议查看我之前提供的基于闪存的 BSL 文档。

    此致、
    卢克