This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:CAPTIVATE's "multi-Frequency"对触控性能有何影响?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1330522/msp430fr2676-what-is-the-effect-of-captivate-s-multi-frequency-on-touch-performance

器件型号:MSP430FR2676

1、哪种方法在不考虑处理时间的情况下"SNR"是有利的?

2、在不考虑处理时间的情况下,哪种方法在"抗噪性"方面是有利的?

3、"带离群值去除功能的多频"对自电容中的噪声抑制没有意义吗?

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPWare/3_20_00_37/exports/MSPWare_3_20_00_37/captivate/docs/users_guide/html/ch_lib.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、shunya:

    首先、我看到您参考的是旧版本的 CapTIvate 技术指南 v1.10.00.00、其中可能不包含有关 MSP430FR2676的信息。

     v1.83.00.08

    为了帮助您获得更好的答案、您能告诉我有关应用(产品)以及您如何使用 CapTIvate 的一些信息吗?

    例如、类似以下内容:产品由220VAC 供电、具有在2MHz 或其附近工作的开关电源。  HMI 是一个12按钮键盘和自电容电极。